This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 8通道差动放大器

Guru**** 2676675 points

Other Parts Discussed in Thread: MUX36D08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/565586/8-channel-differential-amps

主题中讨论的其他部件:MUX36D08

是否有具有8通道差动放大器的器件。ADC接口至2.8335万 dc需要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不知道有任何8通道运算放大器。 但您可以使用两个4通道运算放大器为您提供所需的8个通道。

    另一种选择是使用多路复用器(如MUX36D08)在信道之间切换。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    TLC274X2怎么样?

    偏移量高。

    工作温度70°C

    MUX选项看起来很有吸引力。

    谢谢你。

    Soundarajan K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TLC274x2是一款过时的设备,意味着不再提供。

    如果您提供了设备中所需的规格(电源,偏移,静态电流等) 我可以为您推荐设备。

    谢谢!

    Tim Claycomb