This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA180:OPA180切碎频率

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA180, OPA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/565589/opa180-opa180-chopping-frequency

部件号:OPA180
主题中讨论的其他部件: OPA188

尊敬的先生:

我们的客户希望了解OPA180的切频。 根据OPA188数据表,  第16页有一个偏离校正频率的数字3us。 我认为这与OPA188的切频相同。 是否有描述OPA180切频的文档? 请提供建议。

谢谢!

KOIDE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masaoki-san,

    OPA180是OPA188的低精度版本,因此其切碎频率相同-约为650kHz。  由于每次校正需要两个时钟周期,因此放大器每3个小时校零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marek-San,

    感谢您的快速反馈。 非常乐于助人

    此致,
    KOIDE