This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA210:INA210当前检测问题(加载> 20A)

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: INA210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/565561/ina210-ina210-curren-sense-issue-load-20a

部件号:INA210

当C421/C423与0.01uF盖一起使用时,INA210的输出将偏置为设置点曲线,在添加负载时显示为红色曲线。

当C421/C423与470pF盖一起使用时,偏置值会更小。

为什么滤清器盖值会影响INA210的工作? 你能告诉我原因吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,用户435.9409万:

    对于我们的电流并联监视器,我们建议仅使用差分输入滤波器,而不是共模输入滤波器。 您可以在数据表的第15页找到建议。 原因是共模电容器(C421/C423) 在输出响应中造成额外延迟。 CCM越高,延迟越高。  

    我与设计人员进行了讨论,他们提到您应该知道您的DC级别是多少。 即使这些共模电容器 正在延迟您的结果,它们都应该满足直流电平结果。  

    我们建议您仅使用差分滤波器,以避免上述延迟并遵循数据表中的串联电阻建议。