This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:TL082输出波形异常

Guru**** 2559350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/565607/tl082-tl082-abnormal-output-waveform

部件号:TL082

团队成员,您好!

请查看下面的原理图和输出波形。 我认为下面的输出异常(redbbox)。请 告诉我您对为什么出现异常输出的看法吗?

<示意图>

<Waveform>

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dino,

    有两个原因。

    首先,输入共模范围仅降至VCC-+ 4V

    第二个是一个同相输入接近VCC-将正向偏置JFET栅极进行排空并使输出高。

    在数据表中查看设备示意图,您也会看到此图。