This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA827:T.I. 精密设计:经过验证的0.1Hz至10Hz噪声滤波器设计

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TIPD122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/565490/opa827-t-i-precision-designs-verified-design-0-1hz-to-10hz-noise-filter

部件号:OPA827
主题中讨论的其他部件:TIPD122

我们正在开发组件测试系统,需要评估闪烁噪音。  发现T.I. Precision Labs 0.1Hz至10Hz滤波器设计,我正在尝试制造和填充电路板。  T.I.不销售此电路板,但提供原理图和Gerber文件。  一个缺点-钻取文件的格式不是有用的。  这使我无法订购PCB。  其他人是否尝试重新创建此PCB板或知道如何获取有效的钻孔文件?  文档/应用程序注释为slau522.pdf,原理图,BOM和光绘文件位于slac592a中。  

Art Kay,你在那里吗????

谢谢!

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    您希望钻取文件采用什么格式? 我会看看我是否可以生成其他适合您的钻孔文件。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要NC Drill (Excellon钻头文件)才能从EasyEDA订购板。
    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我为您生成了.txt格式的NC钻头文件,我还包含了NC钻头报告。 我使用过的所有制造商都接受钻孔文件作为文本文件。 请参阅随附的zip文件以获取钻孔文件,并告诉我这些文件是否适合您。 此外,您还在向 TIPD122请求钻取文件,对吗?

    谢谢!

    Tim Claycomb

    e2e.ti.com/.../Noise_5F00_filter_5F00_pcb-drill-files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    您提供的.txt文件正是我要查找的文件。  仅供参考,TIPD122 (tidc166.zip)的光绘文件可供下载,其中包括存在问题的.dDRL文件。

    非常感谢,

    标记