This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV421:DRV421消磁功能,如何工作?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/565085/drv421-drv421-degauss-function-how-it-works

部件号:DRV421

大家好,

我的一位客户想了解DRV421中的消磁功能是如何工作的?

是否有文献可以解释相同的内容?

此致,

Mahendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mahendra,

    Javier仍在度假。 他将在下周与你再次取得结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mahendra
    对于初学者来说,DRV421数据表的第7.3 8节在某种程度上描述了去磁化功能。 他们是否需要一些更具体的信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

     

    我们之所以想了解闭环消磁电路,是因为当温度升高时,消磁功能出现了问题,无法正常工作。

    在室温下,消磁功能正常,它提供交替消磁电流以消磁芯,随着温度升高,消磁功能不能正常工作,而不是消磁芯。此功能可磁化芯。 我们想了解这种现象是由于温度变化导致的,这会影响闭环消磁功能,或者由于IC。

     

    以下快照提供了有关我们问题的更多信息。

    25°C时的消磁波形。 (适当消磁)

    黄色 -流经补偿线圈的电流(电流=测量电压/ 40)

    粉色–Vcomp1

    蓝色–Vcom2

     

    70°C时的消磁波形。 (由于交流电流缺失而导致的非正常消磁)

     

      

    70°C时的消磁波形。 (电流在一个方向产生的磁化)

     

    我们观察到的唯一核心变化是线圈的直流电阻随温度的增加,以通过降低外部并联电阻来补偿我们尝试的以下选项, 减少补偿线圈中的圈数,并通过RS1和RS0电阻器更改差模设置。 但我们在所有变化中都面临着同样的问题。

     

    我们使用镍铁芯,补偿线圈的电阻在25°C时为67欧姆,在100°C时为85欧姆。

     

    此致,

    Manikandan.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manikandan

    我目前正在研究这一问题。 我将随时向您通报调查过程中的任何进展或问题。

    此致,

    哈维尔