This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2142-Q1:如何管理未使用的TLE2142-Q1引脚?

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2142-Q1, TLE2142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/565045/tle2142-q1-how-to-manage-unused-pins-of-tle2142-q1

部件号:TLE2142-Q1
主题中讨论的其他部件: TLE2142

大家好,

我的客户在他们的应用中使用了TLE2142-Q1,然后他们不需要一个双运算放大器用于新车型。

因此,他们询问在这种情况下如何管理未使用的PIN? 他们是否必须连接地线,浮点或其他任何设备?

请您帮助我如何管理未使用的每个PIN?

谢谢!

WS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    WS,
    未使用的运算放大器必须设置为已知条件(如随动件) 输入和输出电压设置在指定范围内-在TLE2142等双极运算放大器的情况下尤其如此,在这种情况下,将输入或输出晶体管推入非线性操作将导致IB和/或IQ电流大幅增加。 因此,输入不能短接在一起,也不能保持浮动,因为这会导致输入和输出在其中一个导轨上折叠。
    有关此主题的更多详细信息,请阅读以下博客:
    e2e.ti.com/.../the-unused-op-amp-what-to-do