This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.1万:工作不正常。

Guru**** 2554030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/565238/lmp91000-not-working-properly

部件号:LMP9.1万

大家好,我使用的是LMP9.1万温度传感器,它总是给我900 mV的输出,这意味着我的房间在80摄氏度。 配置如下:TIACN为0x03,REFCN为0x20,MODECN为0x06。 我正在使用Arduino通过I2C进行通信编程,它似乎工作正常,因为当我设置深度睡眠模式时,它提供0 mV,所以我不知道是什么问题。 我有接地的DGND,AGND,DAP和MENB,VDD是3.3 V,我在C1,C2或VREF上没有任何东西,因为我使用的是内部(我也使用了外部,更改了配置,但它不工作)。 此外,我有一个连接到CE,RE和我们的规格传感器,当我将传感器配置为测量任何气体时,该传感器似乎无法正常工作。 我们将收到任何意见。 :)