This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 精确的直流分量测量交流电压

Guru**** 1956000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/564910/precision-dc-component-measurement-of-an-ac-voltage

您好,

是否有任何IC或建议的放大器电路可测量交流电压(>300V)的精密直流分量(>10mV)?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ekrem,

    什么类型的交流波形? 像正弦波上存在的直流偏移?

    此致,Thomas

    PA -线性应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交流电压是一个正弦波形,具有高谐波含量,是SCR系统的输出。  

x 出现错误。请重试或与管理员联系。