This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2272:断电期间的输出凸起

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/564901/tlc2272-the-output-bump-during-power-down

部件号:TLC2272

大家好,

  我的客户在其电路板上设计TLC2272作为以下电路的电流传感器,他们发现断电时有1.5V电压突起(电源低于4V)

 您能否帮助您检查电源断电期间出现故障的原因? 当设备电源低于4V时,输出电压是多少?

示意图:  

蓝色表示电源,红色表示输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    TLC2272IDR最低电源电压为4.4 V。当电源在启动或断电期间低于该电平时,运算放大器的内部电路处于过渡状态,可能不在正常工作水平。 结果可能是在放大器向通电状态移动或关闭时出现高输出偏移。 我们通常不会描述放大器在该区域供电时的行为。 一段时间前,我写了一篇博客,介绍当运算放大器的供电低于其最低电源额定值时可能会观察到的情况。 它可能提供有关欠压区域的一些有用信息。

    另请注意,电路中有许多电容器连接在电路中的不同点。 这些电容器中的一个或多个可能保持电荷,电荷在电路断电时传输,从而导致输出电压电平偏移。 您可以尝试一次移除一个电容器,看看其中是否有任何电容器影响驼峰行为。

    此致,Thomas

    PA -线性应用工程