This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 单电源低偏置运算放大器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2197, TLV4171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/564764/single-supply-low-offset-operational-amplifier

主题中讨论的其他部件:OPA2197TLV4171

您好,

我正在寻找单电源,低偏移运算放大器。 我的输入电压为0V至50毫伏交流电压,预期输出电压为0V至大约3V至4V。

建议使用合适的运算放大器。

OPA2197是正确的选择还是TLV4171是正确的选择? 否则,建议符合给定要求的最佳部件

此致

Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据所需的直流性能,交流性能,成本,尺寸等,可能有许多放大器在您的应用中工作。 OPA2197是一 款具有轨对轨输入/输出,低直流偏移和良好负载驱动功能的良好通用精密放大器。