This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.1万:将AFE与模拟多路复用器配合使用

Guru**** 2540070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/564701/lmp91000-using-afe-with-analog-mux

部件号:LMP9.1万

您好,

我是否可以同时使用两 个lmp9.1万,通过多路复用器将RE和CE针脚连接到传感器? 我是`m,我计划使用两个芯片(一次一个)偏置传感器,通过模拟多路复用器选择第一个LMP9.1万的RE和CE引脚,然后再选择第二个芯片的RE和CE引脚。 这是否会导致任何延迟,峰值等? 我`m在一秒钟内多次执行切换过程。

谢谢。