This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.1万:LMP9.1万EVM SPI输出

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/572561/lmp91000-lmp91000evm-spi-output

部件号:LMP9.1万

我正在使用连接到Raspberry Pi微控制器的LMP9.1万EVM读取H2S气体浓度。 这是LeTourneau大学的高级设计项目。

我已成功设置I2C寄存器以配置板,并且我已成功从板上读取SPI输出到Pi。 这封电子邮件的底部是我从板上看到的内容。


我不确定如何解释此数据,因为它通常是由笔记本电脑上的LMP9xxxx传感器AFE开发软件/硬件平台解释的。 但是,由于我使用Pi直接读取数据,我很好奇如何解释数据。 输出是否为代表浓度的十六进制代码? 如果不是,将对LMP9.1万EVM的SPI输出进行什么处理来计算浓度?


谢谢,期待您的回复。

输出示例:

[2,'\x00 ']
[2,'\x00;']
[2,'\X002']
[2,'\x00:']
[2,'\x00I']
[2,'\x00N']
[2,'\x00K']
[2,'\x00G']
[2,'\x00G']
[2,'\x00J']
[2,'\x00K']
[2,'\x00J']
[2,'\x00G']
[2,'\x00I']
[2,'\x00J']
[2,'\x00I']

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以共享代码? IM只接口I2C,而不是SPI,所以我在Python中配置了一个简短的脚本LMP9.1万,但我提取了ADC16S626的数字输出。 我们与您保持联系! :-)