主题中讨论的其他部件:XTR111
尽管评估版声称它可以使用8-40V电源,但pdf却说它可以设置为24V ps(?)。
问题1:如果我使用的不是24V的ps,我是否需要调整R6以获得4mA输出(带0V Vin)? (这样做的公式是什么?)
问题2:我知道如何设置Rset,使我的最大Vin = 20mA Iout,但如何设置评估板,使我的最小Vin = 4mA Iout?
(即我可能有噪音...) 我是否会将R8更改为降噪,然后重新调整Rset?
我已经阅读了评估版技术pdf,但无可否认,仅阅读了XTR111技术pdf的第12页,其中更详细地解释了...
谢谢!
最佳,
P