This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111-2EVM:1) 4mA换档调节,带除24V之外的ps;2)降噪噪声如何?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/576427/xtr111-2evm-1-4ma-shift-adjust-w-ps-other-than-24v-2-how-squelch-noise

部件号:XTR111-2EVM
主题中讨论的其他部件:XTR111

尽管评估版声称它可以使用8-40V电源,但pdf却说它可以设置为24V ps(?)。

问题1:如果我使用的不是24V的ps,我是否需要调整R6以获得4mA输出(带0V Vin)? (这样做的公式是什么?)

问题2:我知道如何设置Rset,使我的最大Vin = 20mA Iout,但如何设置评估板,使我的最小Vin = 4mA Iout?
(即我可能有噪音...) 我是否会将R8更改为降噪,然后重新调整Rset?

我已经阅读了评估版技术pdf,但无可否认,仅阅读了XTR111技术pdf的第12页,其中更详细地解释了...

谢谢!

最佳,

P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    EVM将在整个电源电压范围内工作。  EVM上的LDO和其它电路支持高于XTR111电源电压的电源电压。

    1)  VREG输出基于XTR111内部稳压器电路,并将保持稳定 的VREG输出电压。  因此,R6不需要随电源电压变化。

    2)  通过安装J3,当输入为0V时,输出应切换至4mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Collin!

    2)是的,但我有~200mV噪声,我想要200mV输入等于4mA的最小输出电流(即代替0V = 4mA,200mV = 4mA)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将偏移电阻器的值增加到49.9K,它将根据您的需要工作。  请参阅下面的结果和模拟文件。  请注意,这是一个非正式的模拟模型,对于了解XTR111的基本功能非常有用,但不会对参数行为建模。  有关性能规格的信息,请参阅数据表。

    e2e.ti.com/.../XTR111_5F00_200mV_5F00_4_2D00_20mA.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Collin!  

    从上面的示意图看,您所指的是R10,但从评估模块示意图看,我看不到等效的电阻器?  您能否在评估板上指定启用此调整的电阻器编号? (以及根据噪声V?计算正确R值的公式(如果可用))  谢谢!!!

    最佳,

    皮特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    EVM上是R6,请参见此消息底部的图像。  偏移电阻器用于形成具有 10k输入电阻的基本分压器,当输入电压为0V (或200mV)时,XTR111上的VIN针脚将看到输出所需低电平电流的正确电压。  当RSET =2.49k时,我们需要输入电压大约为1V,以获得4mA的输出电流(Vin = IO*RSET/10)。  因此,分压器是根据下面电路旁所示的方程式设置的。

    e2e.ti.com/.../Voltage-Offset.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Collin,
    我已将我的系统组合在一起(将重置更改为5.49k),但:

    1) J3短路(J1/J2开路)时,0 Vin = 2mA Iout而不是4mA ...和

    2)最大输出电压为11.1 时发生...11.1V以上输出电压下降?!?

    想法? 谢谢!!
    最佳,
    皮特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    您需要更换系统中的一些其他部件,以弥补RSET电阻的变化。 您所需的输入电压/输出电流范围是多少?
    例如:
    VIN = 0.2V - 5V
    输出= 4mA - 20mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN = 0-11V

    输出= 4-20mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否不再需要最初询问的有关Vin = 200mV等于4mA的要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Collin,

    直到今天,我才得到一个答案。

    根据一些初始测试,我们的最小输入电压目前约为1伏,这使我~3.2mA脱离TI评估板。

    1)要使1V输入= 4mA输出,我需要更改什么?

    2)为了使最大输出(10.6Vin)为20mA,而不是电流17.2mA,我需要更改什么?

    谢谢!!

    此致,

    皮特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Collin,
    根据初始测试,我们的最小输入电压目前约为1伏,这使我~3.2mA脱离TI评估板。

    1)要使1V输入= 4mA输出,我需要更改什么?

    2)为了使10.6Vin = 20mA输出而不是电流17.2mA,我需要更改什么?

    谢谢!!
    此致,
    皮特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要更改一些内容。

    首先将电阻分压器值更改为5k和12.7k,将VREG输出更改为10.6V

    使用10.6 处的VREG,您可以使用10k输入电阻来调整偏移电阻器的尺寸,使1V偏移在75k处。

    使用RSET电阻器设置跨度。  对于具有10.6V输入的20mA输出,需要5.3k的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一个示例电路和结果。

    e2e.ti.com/.../XTR111_5F00_1V_2D00_10p6V_5F00_4_2D00_20mA.TSC