This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2376:输出电流

Guru**** 2521660 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2376, OPA376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/575531/opa2376-output-current

部件号:OPA2376
主题中讨论的其他部件: OPA376

大家好,

我需要OPA2376 以可靠的方式连续输出25 mA电流,而不会掉线或改变其动态性能。
OPA2376的数据表显示了+30mA的“典型”短路电流,因此我不确定是否可以在没有的情况下连续输出25mA电流
问题。  

 

此电流是否可以连续输出+25mA而不影响其在其他区域的性能?

 

如果不能,也许您可以推荐更好的放大器?  以下是我要查找的标准:

频道:2.

电压:       +3.3V

轨对轨:  输入+输出

GBW:           >3 MHz

Vos:           < 150uV

EN:            < 50 nV/rtHz

输出电          流:>30mA连续电流

封装:       双,MSOP-8或更小

谢谢!

Nabeel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您从运算放大器输出中拔出较高的电流时,您将看到输出中的压降更大(即输出电压更低)。  下面是OPA376数据表中的曲线。  您将看到它也会随温度而变化。

    1)在3.3V电源上,您尝试在30mA输出电流下获得哪种类型的外置电压?  例如,从100mV到3.2V等?

    2)您的工作温度范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nabeel,

    如果您仍需要帮助,请回答3月2日提出的问题。