This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA337:应用手册中的疑问"压电传感器的信号调节"

Guru**** 2925580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/574279/opa337-doubt-in-application-note-signal-conditioning-for-piezoelectric-sensors

部件号:OPA337

第页上的 27在图6左侧的第一个要点中的应用说明"压电传感器的信号调节"中,我想知道是如何计算分母中的5.85 值的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Miheer:

    在本应用手册中,您注意到:

    分母中包含5.85 的第4页表达式是在5Hz时计算公式7的结果:

    从图6示意图:

    RFB=270M

    CFB = 680pF

    因此,f = 5Hz时的分母"值"是:

    Sqrt (1 +[(270M)。 (680pF)。 2*PI()。  5Hz]^2)= SQRT (34.3)= 5.85

    希望这能回答您的问题。

    此致,

    Hooman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Hooman帮我解决了我的疑问,抱歉回复延迟了。