This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.1万:通过I2C进行LMP9100设置

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/572153/lmp91000-lmp9100-settings-via-i2c

部件号:LMP9.1万

我正在使用LMP9.1万 电位器芯片作为新传感器。 有人知道我可以通过I2C总线更改偏置设置的任何简单软件吗?

我有2个不同的USB到I2C模块,但似乎无法到达任何地方,这令人沮丧,因为我只需要将参考控制地址上的位0-3更改为0100。

谢谢

托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用了一个微控制器和Visual Studio,并对微控制器进行编程,使其与具有C++的LMP9.1万通信,并将根据不同的情况根据不同的参数更改偏置设置和其他设置。 只需购买一个价格低廉的微控制器,它具有能够通信I2C的软件库