This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2254:1/f噪声的分散

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/571230/tlc2254-dispersion-of-the-1-f-noise

部件号:TLC2254

您好,

客户的电路中出现较大噪音。

您能告诉我 等效输入噪声电压@0.1 -10Hz的1σ Ω 吗?

是否为典型值?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TQ您好!

    很抱歉回复延迟。

    是的,此处报告的噪音是典型规格,可能代表一个标准偏差。 它通常是通过在设备的初始表征过程中测量多个设备来确定的,这可能发生在1996年末(~21年前)。 由于这是一种典型的规格(噪音几乎总是以典型的形式给出),您可能会遇到噪音或多或少的设备。

    如果您可以提供有关客户应用和电路的更多信息(包括原理图和示波器图片(特别是输入引脚,输出引脚和电源引脚),我们或许可以提供进一步的帮助。

    此外,这里还有一个出色的运算放大器噪声系列:

    www.ti.com/precisionlabs