This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA282:输出模拟信号通过单端SAR输入在地下传输。

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: INA282, TM4C1294NCPDT, LM5007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/577315/ina282-output-analog-signal-traverses-below-ground-with-single-ended-sar-input

部件号:INA282
主题中讨论的其它部件: TM4C1294NCPDT,LM5007

您好,

最近注意到INA282输出信号在单端SAR输入TM4C1294NCPDT处在地下方经过200mV或更高。 当  Ref1/2输入 接 地时,INA输出信号甚至可能在地下传输。 然而,示波器捕获表明正在发生,并且在INA 输出电路中的任何位置都可能出现非常奇怪的情况。

过去阻止错误 PWM比较器故障跳闸的努力可能是 由于电流监测器信号 有时会在  极低的地面上移动?  

https://e2e.ti.com/support/amplifiers/current-shunt-monitors/f/931/t/55.5537万

您是否在INA 输出R分频器中看到任何可能导致信号在地下传输的东西?

也许INA (-14V)导轨能力和并联CMM 正在接收 穿过并联的FET主体二极管整流正向电流(di/dt)?  

BTW:MCU软件消隐期与  低侧FET开启时间并发,仅允许 在  反向 分流 电流(接地至B+)期间对INA输出进行采样。  

 

CH2:R8/R9处的INA输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BP101,

    INA设备不能在地下方行驶,因此这已经是一种奇怪的行为。  我看一下您的原理图,我看到您有两个不同的接地符号。  我想知道您是否引用了输出信号的错误内容?  地面是否连接在一起?

    另一件事是,也许会发生某种类型的反向。  根据我的经验,电阻分压器似乎不会导致信号在地下发射。  我认为这会减弱信号,所以我不敢认为是这样。  您是否尝试过将一个小帽与R9平行放置,以尝试过滤这些效果?  您也可以尝试删除R8并直接探测INA的输出,以消除它作为DIP的单一来源,因为实际上可能是SAR和INA的组合导致了该行为。

    另外,如果我误解了您的原理图,请原谅,但您似乎将INA的输入反接在感应电阻上。  是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jason

    Jason Bridgeton 说:
    我想知道您引用的输出信号是否错误?[/QUOT]

    这些理由是共同的,而且是相互联系的。

    Jason Bridgeton 说:
    另一件事是,可能会发生某种类型的回扫。[/QUOT]

    在 下面的最新捕获中看起来像寄生瞬态振荡。  当FET打开时大量振铃,当发生该事件时,较大的峰值会在地下发出。 一些INA 0vCMM待机 输出振铃(75-100mvPP约 837Khz)似乎来自EK-TM4C1294NCPDT-XL启动板上的3V3 LDO电源。 在 为3V3 1A LDO TPS7.3733万供电之前,可能有些寄生振荡源自+5V切换台LM5007降压+24V。 逆变器PCB上有旁路, 3V3 总线上有10uf,3  相逆变器桥上有3-INA282。  

    Jason Bridgeton 说:
    感觉您的INA输入通过感应电阻反向。[/QUOT]

    确切地说,在反向模式中,与接地相连的反向输入在    PWM循环后没有输出(比公制)线性上升, 3.3毫秒或 更短,具体取决于电机速度。 否则 ,根本不会出现传动比公制衬套上升,INA输出上仅出现单脉冲。    在 任何给定 时间,只有2个相位被换向,   并且只有1个INA是同时触发/采样 的模拟输入,以打开低侧FET,因此  增量相线上的所有其他噪声都被忽略。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    INA282输出 振铃和捕获的更多回顾下面是相同的模式,示波 器探测  TM4C1294NCPDT ADC模拟输入X11连接器中的所有3个INA输出。   存在类似级别的振铃模式3V3 LDO稳压器,但它似乎源自为TM4C模拟输入提供信号的INA放大器。

    可能是由于INA与TM4C的连接方法导致模拟输入出现振荡器环路? 当FET打开时,此75mV振铃是否可能导致INA282出现一些内部问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此端点振铃INA输出似乎源自+24V 17安开关 电源,并由3V3 LDO滤波至50mV振铃。  这些残余伪影存在于 由INA282间接监测的PWM输出上。

    IAN282 似乎 对  开关电源 电流限制伪影有反应 ,或者电解输出电容器在 使用不到100小时时就降解了。  

    24V开关 电源上存在大约200mV PP随机噪声,线性电源从未出现过此类问题。

     也许50mV PP环是目前行业可接受的待机 噪声,但在线性电源 日 ,它会被拒绝。