This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7322:可调滞后连接到RHREF以外的其他电压

Guru**** 2385850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/574034/lmh7322-adjustable-hysteresis-connect-to-other-voltage-than-rhref

部件号:LMH7322

在数据表的第26页上,它对这一点进行了评论

将Rhys引脚连接至另一个电压AS

由RHREF引脚提供的电阻选择图中不包括电阻,此类电路的设计人员必须包括在内

注意异常行为。

如果我们想要创建可调节滞后电路,您是否可以扩展?如何避免这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请给我一些反馈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajay,

    很抱歉,我们错过了此帖子。

    以上评论表示强烈建议仅在Rhys引脚和RHREF引脚之间连接滞后电阻。 如果  Rhys引脚连接到RHREF引脚提供的电压以外的其他电压,我们没有特征参数数据或行为的详细信息。 因此 ,任何异常行为都是意料之中的,因为您在建议的设备边界之外操作。

    对于可调滞后电路,您是否可以使用电位计来调节Rhys和RHREF针脚之间的电阻?

    此致,

    Rohit