This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:芯片断电时的VIN+泄漏电流

Guru**** 2569855 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/577025/ina219-vin---leakage-current-with-chip-powered-down

部件号:INA219

我有一个应用程序,其中Vin+和Vin-在这些引脚上具有高达3.0V的电压,所有 其他引脚的电压为0V。   VIN+和VIN-上的泄漏电流是否 仍为1uA最大值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    感谢您使用TI电流并联监视器。 此规格基于对任何引脚(断电)无电压。 如果任何引脚中都有电压,则漏电电流可能会更高。 应用程序是什么?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个手持设备,它运行在2镍氢电池上。  INA219 VIN+ 感应引脚始终 具有1.8 - 2.8V电压,无论是否使用主电源(3.3V)。  因此,除Vin+和Vin-引脚外,所有其他引脚都将为0V。

    这就是为什么我想知道泄漏电流。

    此致,

    ...Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    感谢您提供应用程序信息。 正如我之前提到的,您可以预期更高的泄漏电流。 我建议您在这些条件下执行一些测试,以确定额外的泄漏电流是否适合您的应用。

    此致,