This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA659:Unity增益带宽

Guru**** 2542780 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/577369/opa659-unity-gain-bandwidth

部件号:OPA659

您好,

 OPA659的数据表在第一页上指出,运算放大器的单位增益带宽为650 MHz。 然后,在第3页上 ,OPA659被列为“相关部件”(!) 带宽为350MHz。

另外,我从TI收到的样品袋标签(谢谢!) 显示 "IC OPAMP JFET 350MHz"。

那么,哪个数字是正确的? 我想它是650MHz,但我想确定。

谢谢!

BART

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bart,您好!

    OPA659的小信号单位增益带宽确实为650MHz。

    但是,它是指定为350MHz的增益带宽乘积(GBP)。 在数据表中,GBP通常 根据 在较高增益(>10)下测得的-3dB BW计算得出,因此 频率响应不会达到峰值。 如果您看一下数据表中的图1和图2,实际上是2dB峰值,在单位增益时获得约650MHz BW (相移接近45英尺)。 对于 较高增益设置,它应该或多或少地跟踪GBP 350MHz。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。 谢谢!
    B.