This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:LMH5401阻抗匹配,使用1:1 Balum

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/577415/lmh5401-lmh5401-impedance-matching-using-a-1-1-balum

部件号:LMH5401

它可能关注的对象:

 在LMH5401的输出端使用1:1的Balum来匹配50欧姆负载的最佳方式是什么?

谢谢

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Art,

    我建议从LMH5401的每个输出 到 1:1平衡变压器的25欧姆系列隔离电阻器。 这样可以使LMH5401处的总输出负载为100欧姆(2x25欧姆+ 50欧姆)。 我将 拆下两个并联50欧姆电阻器R3和R5。 C7和C10电容器可隔离LMH5401输出处的直流电压 ,因此我会保留它们。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rohit!

     感谢您的回复!

    LMH5401的每个差分输出端都有10欧姆电阻器。  为了获得您所说的25欧姆系列电阻器,同时为了防止反射回到LMH5401,是否需要在差分输出中并联添加20欧姆电阻器?  因此,它将是这样的:

     此配置是否会导致LMH5401过载(20欧姆// 100欧姆)问题?

    谢谢

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Art,
    卸下R3和R5。 使用15欧姆外部电阻器将两个[10]欧姆片上电阻器相加。 (固定打字错误)

    传输线的长度需要匹配,而不是非常短的互连跟踪。 如果迹线小于信号最短波长的1/10,则不需要匹配。 这是一个非常常见的错误。

    您的变压器两侧需要看到50欧姆。 该放大器不是为20欧姆负载而设计的。

    此致,
    Loren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Art,

    我指的是下面的赛道。 在提到上述评论时,我没有考虑10欧姆内部系列输出电阻。 在下图中,我 已相应地将25欧姆值调整为15欧姆系列隔离电阻,该电阻应靠近LMH5401输出引脚。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rohit!

      非常感谢!

    我明白你说的话。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Art,

    我将此主题标记为已回答,但如果您需要更多信息,请随时回来。

    此致,
    Loren