This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:LMH5401单位增益

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/575106/lmh5401-lmh5401-unity-gain

部件号:LMH5401
主题中讨论的其他部件: TINA-TI

我尝试使用表1和表 2获得所有增益AV配置,同时使用数据表中的方程式3,4,5和6;但是,我无法得出单位增益(AV =1)或半增益(0.5)。 所有的数学和计算都没有给出AV=1或0.5

本部分LMH5401是否支持单位增益? 还是半增益?

请提供任何帮助?

谢谢你。

此致,

Nhan Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nhan,

    LMH5401支持单位增益,但需要额外小心。 有一个参考设计可以说明这一点。

    对于小于1的增益,您需要注意放大器反馈电阻器会在放大器周围创建一个旁路路径,因此低于0.5 的增益是不可行的。

    www.ti.com/.../TIDA-0.0522万

    此致,
    Loren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Loren,

    非常感谢您的反馈。 我也在查看这篇文章 https://e2e.ti.com/support/amplifiers/high_speed_amplifiers/f/10/t/39.1312万 ,但我没有看到任何单端输入的配置,这就是我感兴趣的内容。 所以我正在进一步研究单端输入和单输出。  我稍后可能会有更多问题。

    再次感谢您的帮助。

    此致,

    Nhan Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nhan,

    LMH5401数据表包含多个单端配置示例。 图56,59和60都显示了具有单端输入的LMH5401。

    我还建议您使用我们的免费模拟工具TINA-TI来模拟您的电路,以便您可以看到它们的工作原理。

    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致,
    Loren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Loren,
    总之,我对具有单位增益的单端输入,单输出(P或N,另一个将被终止)感兴趣。 是的,我已经安装了TINA,并且在一个类似的电路上工作,就像你提到的配置之一,但具有统一性增益。 谢谢你。
    此致,
    Nhan Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nhan,

    虽然LMH5401在技术上可以用作单端输出放大器,但也有一些缺点。   我们没有使用单端输出来描述设备的特征,因此没有性能曲线可用于预测性能。  有关详细信息,请参阅我的博客文章:

    此致,

    Loren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nhan,

    博客文章似乎遇到了一些格式问题。  我要附上PDF格式的文章,以便您可以看到内嵌公式。  

    {编辑-将附件更改为PDF以实现更通用的访问}

    此致,

    Loren

    e2e.ti.com/.../Differential-to-Single-ended_2D00_v4_5F00_lds.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Loren,

    对于LMH5401,如果我使用SE输入的+/- 2.5V电源,我是否可以将VCM设置为1V (而不是0V)来抵消输出? 这是一种转换输出而不使用电平转换器的方式。 我在TINA中有电路,正在模拟它。 花了很长时间,但过了一段时间,它实际上完成了,结果正是我所期待的(输出为1V偏移)。 我只是想知道将VCM设置为除0V以外的其他值(提供+/- 2.5V电源)是否正常。

    另一个问题是LMH5401的输出进入LT零件,即比较器LTC6754。 如何使用相同的香料模拟器(LTSpice或TINA)模拟这两个芯片? 如果使用TINA,是否有方法将LTC6754 SPICE模型导入TINA? 还是相反?

    非常感谢。

    此致,

    Nhan Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nhan,

    LMH5401数据表中的图表显示了声码电压从中间电源转换时的性能。  由于您在驱动比较器,因此您可能不关心变形,如果是,TINA模拟将会很好。  

    我不是将SPICE模型导入仿真工具的专家。  应该有将SPICE模型导入TINA-TI或LTSPICE的在线说明。  您应选择最适合您的工具,并按照说明导入必要的模型。  我已包括一个链接,显示如何将模型导入TINA-TI

    此致,

    Loren