This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH3401:LM3401导致正电源轨下降

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3401, LMH3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/576276/lmh3401-lm3401-has-causes-dips-on-positive-power-rail

部件号:LMH3401
主题:LM3401中讨论的其它部件,

如下图所示,当我使用LM3401时,正电压轨上出现瞬时骤降。
我们已经检查了功率域,它看起来不错。 它是以前项目的副本。
如果没有安装放大器,则不会出现骤降。
问题分别在两个通道上发生。

您可以推荐什么来解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗拉基米尔
    您是否在设备引脚附近使用电源旁路电容器? 电容的值是多少?电容帽与针脚之间的距离是多少? 布局图片会很有帮助。

    您的电源可以提供多少电流?

    另外,我认为您的共模设置可能太高。 如果您查看第6页上的数据表,建议的最小和最大共模电压为2伏(来自电源)。您当前来自电源的电压约为1.7伏。 典型值为1.6V,因此放大器应该工作,但它可能是边际值。 您可以尝试将通用模式更改为1.75V,然后查看问题是否消失。

    -Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vladimir Sergey,您好!

    是否可能仅为LMH3401中的一个通道供电 (保持1.25V CM),并查看正极电源轨中的骤降是否减少? 您可以卸下L21和L22,并仅打开通道A LMH3401的电源。 此外 ,骤降 是否类似于正极电源上的波纹,或者直流电压只是向下转换为较低的电压?  是否可以 在 3.75V和-1.25V电源之间添加4.7uF电容器(未参考接地)?

    此致,

    Rohit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢大家。

    现在问题已建立并得到解决。
    电源出现问题。