请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMH3401 主题:LM3401中讨论的其它部件,
如下图所示,当我使用LM3401时,正电压轨上出现瞬时骤降。
我们已经检查了功率域,它看起来不错。 它是以前项目的副本。
如果没有安装放大器,则不会出现骤降。
问题分别在两个通道上发生。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Vladimir Sergey,您好!
是否可能仅为LMH3401中的一个通道供电 (保持1.25V CM),并查看正极电源轨中的骤降是否减少? 您可以卸下L21和L22,并仅打开通道A LMH3401的电源。 此外 ,骤降 是否类似于正极电源上的波纹,或者直流电压只是向下转换为较低的电压? 是否可以 在 3.75V和-1.25V电源之间添加4.7uF电容器(未参考接地)?
此致,
Rohit