This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2404:TLV2404

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2404, TLC27L9, LMC6044, TLC27L4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/576649/tlv2404-tlv2404

部件号:TLV2404
主题中讨论的其他部件: TLC27L9LMC6044TLC27L4

在低温(低于10摄氏度)期间,第一个运算放大器的TLV2404IDR输出将进入导轨(高)。  TI是否有人可以帮助解决此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gilbert,您好!

    是的,我们可以提供帮助。

    请您提供更多详细信息(原理图,电源电压,测量电压,输出负载等), 以及在问题发生之前和之后最好是示波器照片和/或电压测量值?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起,Paul,我无法向您提供示意图。 如果您有一位FAE,并且可以来到我们的工厂,我可以向他/她展示您需要的东西。 我还可以告诉你,我用Linear Tech更换了运算放大器:LT1491,问题就消失了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吉尔伯特,您好!

    感谢您就此问题进行电话讨论。 我们将离线处理此帖子,并在需要时更新此帖子。

    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gilbert,您好!

    查看原理图和示波器图片,很可能是因为TLV2404 (一种纳升功率(900nA)运算放大器)无法驱动反馈和输出负载。

    它具有非常"弱"的输出级(最大200uA)。 它不能驱动"正常"~20K负载全摆动(反馈电阻器算作负载)。 纳升功率放大器预期反馈电阻器和负载在兆欧范围内(以最小化反馈中的功率消耗)。

    如果您查看图15和16中的输出汇/源图,您可以看到电流限制在大约80-150uA (冷流时)启动。 输出驱动器随温度的降低而下降。 您可能处于操作边缘,并看到了设备到设备的变化。

    LT1491是一个更高的功率放大器(10uA),能够吸收/输出几个mA。

    您选择TLV2404 -除微功耗12V四路外,是否还有其他特殊原因? 电阻器尺寸不建议使用微功率应用。

    您似乎不需要R-R输入,所以请看一下TLC27L4,TLC27L9或LMC6044等设备-因为它们<20uA且可驱动多个mA。

    此致,

    保罗·格罗赫