This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:布局查询

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/577308/iso124-layout-query

部件号:ISO124

您好,

我正在设计一个具有ISO124U的6层PCB。

现在布局指南解释如下:-设备下方的整个区域应没有任何导电材料。

我的顶层是信号层。 第二层是GND。 需要有一个禁止进入的区域,仅在第2层或IC下方的所有6层上没有地面倾注。

快速恢复将非常有用。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,ARM,

    如果您打算使用ISO124进行某种安全隔离,则需要保持PCB的整个堆叠在芯片下方保持清洁。 如果您不关心是否符合任何最低安全间距要求,则不会有任何顾虑。