请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PGA281 您好,TI:
有关PGA281AIPWR IC,请与我们联系
-。 我想知道VOCM引脚的角色是什么。
-。 当连接到VOCM引脚GND时,以EF (ERR) Hi测量输出电压。
* IC输入电压的内容
- VSP:15V
- VSN:-15V
- VSOP:5V
- VOCM:0伏
- DVDD:5V
我想就上述情况作出回应。