This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:有关PGA281AIPWR IC,请与我们联系。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/577231/pga281-please-contact-us-regarding-pga281aipwr-ic

部件号:PGA281

您好,TI:

有关PGA281AIPWR IC,请与我们联系
 -。 我想知道VOCM引脚的角色是什么。
 -。 当连接到VOCM引脚GND时,以EF (ERR) Hi测量输出电压。
 
* IC输入电压的内容
  - VSP:15V
  - VSN:-15V
  - VSOP:5V
  - VOCM:0伏
  - DVDD:5V

我想就上述情况作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    VOCM引脚的作用是设置输出共模电压。 由于PGA281输出级相对于输入是浮动的,因此您可以将输出共模电压设置为最适合您的应用的电压。

    您可以将输出共模电压视为直流偏压设置为输出引脚VOP和von将围绕其摆动的"中心"或"中间"电压。 通常,VOCM设置为中置,或(VSOP - VSON)/2。 请参阅从PGA281数据表复制的下图。

    EF针脚高有多种可能,如PGA281数据表的"错误指示器"部分所述。 最有可能的是VOCM设置太低,因此PGA281输出级卡在电源导轨上。 尝试将VOCM增加到+2.5V (输出级的中置电源点),并查看错误标志是否重置。

    此致,

    Ian Williams
    应用工程师
    精密放大器