This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPY634:MPY634

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MPY634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/577106/mpy634-mpy634

部件号:MPY634

我们尝试使用您的MPY634组装宽带乘数,但发现其AFC的频率有所提高(见表1)。 然后,我们在原型板上组装了一个测试示意图,该原型板上有一个MPY634芯片,您刚刚收到(表2)。 结果非常相似。 用于测试的原理图随附。 它是否有任何错误?

表1.

F,kHz

SF (计算值)

A (X),V

A (Y),V

输出,V

输出。 (计算)

15.

1392.1875万

8,25

6,75

278.4375万

150

1.3379万3796.2963万

8,5.

6,8.

2,16.

2,89

1500

351.5625万

9.

6,25

8.

28125.

表2.

F,kHz

SF (计算值)

A,V

偏移,V

输出,V

20.

8964552239

1,55.

0,05.

0134

100

8704710145

1,55.

0,04.

0138

300

6,76.

1,56

-0,04.

0.18.

600

3954222973

1,53.

0,08.

0296

1000

20988 80597

1,5.

0,04.

0536

1500

1216901408

1,44.

0,04.

0852

2000年

0813616071

1,35

0,04.

1,12.

e2e.ti.com/.../MPY634_5F00_AFC_5F00_01.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vilen,

    查看我对Oleg的回应。 让我们尝试将其保留为一个MPY634线程。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程