This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4532:VID规范

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/576956/ths4532-vid-specification

部件号:THS4532

THS4532表示绝对最大VID为1V。 这对我来说意味着(+)和(-)输入之间的差值不能超过1V。 我正在尝试理解这一点,因为我会认为差分电压可能会根据vs/+/vs的设置,根据需要达到饱和输出电压。 例如,图36显示了5V时的Vs和1V/V时的增益设置 然后显示Vout of 2Vpp。 如果限值为1V,则如何实现。 我对差分放大器的理解是,输出引脚之间的电压差应等于VID * G。在这种情况下,这意味着VID是2V,而输出电压是2Vpp。 我的假设是错误的还是数据表规格不正确。

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    的确,(+)和(-)输入之间的绝对最大输入差动电压(VID)不能超过1V。 在正常应用中,如下图所示的标准电路中,(+)和(-)输入信号都很小,它们通常相互跟踪,使这些引脚之间没有电压差。 图36中的示例将增益设置为1V/V时,不是根据(+)和(-)输入计算的,而是根据 RG或Vo = G*Vin之前应用的输入电压(VIN)计算的。 我建议您浏览应用手册,了解有关此主题的更多信息:

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit,

    感谢您的快速响应!

    如果客户有任何其他问题,我会告诉您。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist