This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7322:高速比较器LMH7322滞后控制

Guru**** 2813145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH7322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/576865/lmh7322-high-speed-comparator-lmh7322-hysteresis-control

部件号:LMH7322

我将设计一个电路来控制比较器 LMH7322的滞后,作为以下电路,但我们在数据表第23页上找到了一些评论。 它说:“将Rhys引脚连接到RHREF引脚提供的另一个电压不包括在电阻器选择图中,此类电路的设计人员必须注意异常行为。” 我的设计不是直接将参考电压连接到Rhys引脚,而是通过一个1K电阻器,我希望它不会导致任何异常行为。 此外,如果您可以给出一些估计,那么如何实现滞后控制的准确性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Martin,

    您是否可以重新附加原理图? 连接时看起来没有通过。

    如果我看一下下面的滞后数字,看看Rhys = 0欧姆,并假设平均值(典型值) 为50mV的4sigma变化,则各部分之间的标准偏差(sigma)将是平均值的+/- 6.25mV。  我认为这是最差的情况限制,因为滞后是Rhys = 0欧姆的最大值。 对于数据表图16中所示的其他Rhys电阻值,滞后电压更小 (或更小),应提供 比平均值+/-6.25mV更小的标准偏差。  

    此致,

    Rohit