This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139:反相输入电流阱电流

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM139, TLV1704, TLV3404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/576018/lm139-inverting-input-sinking-current

部件号:LM139
主题中讨论的其他部件: TLV1704, TLV3404

当前具有以下电路,该电路应在同相输入上采用5V输入,在反相输入上采用2.5V输入。 但是,在现实中,同相电压只能达到3.7V,当在温度范围内使用时,光隔离器会吸收更多电流,因此引脚上的输入电压最终可以达到LM139的输出切换状态。

不会在四核封装中的其他设备上创建此方案。 如果我们卸下设备,则可以按预测测量电压。 仅当此设备处于电路中时

有什么想法,为什么引脚9上的输入会如此?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peter,

    您能否告诉我们您正在使用的确切部件号。   TI提供了多种不同版本的LM139,我们希望确定我们讨论的是同一个部件。

    你提到了一条赛道,但 我在帖子中看不到任何内容。  您是不是想附加什么?

    一般而言,输入在超过温度时可能需要高达36V的电压,无论电源电压如何,输入偏置电流都将保持在数据表中显示的限值范围内。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是LM139D部件,它不允许我从下拉列表中选择它

    是的,我两次尝试附加一个视觉。 我认为可能是previewe2e.ti.com/.../cct.pptx中没有显示的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    由于这是产品的商业版本,我将 把这条线转到商业amp论坛。

    不过,我认为答案大致相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peter,

    5V高于指定的输入范围(V_ICR)。 LM139不是轨对轨输入设备。

    "合法"输入范围是GND至低于V+的1.5V,或+5V电源的+3.5V (V+温度高于时低于2V)。

    使内部电流源的输入高于3.5V pinch,电流通过基座重定向(请参阅8.2 部分中的内部示意图)。 结果是,输入将倾向于"浮动",以在内部偏压点周围保持平衡。

    数据表提到不会发生损坏,输出将正确,但它没有提到当您将输入级"拖动"到VS-1.2V点以上时,偏置电流将会发生巨大变化。

    您需要稍微衰减输入以避免超过3.5V,或使用轨对轨输入设备。 不幸的是,在军用温度范围内似乎没有任何R-R输入四路器件,尽管最接近的商业部件是TLV3404或TLV1704 -但它们是微功耗,速度会变慢,并且可能无法完全吸收10k输出上拉 (更改为100k)。

    您可以尝试从R1544底部向GND添加一个22k电阻器,以降低开路电压。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以回答以下任何问题,请跟进几个问题

    1. 根据1.2 我们在此输入引脚上的3.7V测量值,输入级升至VS-Vs以上时是否有偏置电流的数值

    2. 此偏置电流是否会随温度变化? 这将有助于我们与我们所看到的故障(温度下的电压降)相关

    3. 如果将电路更改为对输入施加3V (Vcc -2),那么设备是否正常工作,或者我们是否通过施加5V来损坏它?

    此致

    皮特