This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA169-Q1:INA169QPWRQ1输出问题/TSSOP软件包

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/576515/ina169-q1-ina169qpwrq1-output-problem-tssop-package

部件号:INA169-Q1

大家好!

我的电流并联监视器有问题。 我使用的INA169QPWRQ1采用8引脚TSSOP封装,2mOhm并联电阻器(Rs)和34kOhm输出电阻器(RL)。 最大测量电流为40A,因此我的最大输出电压应为2.72 V,但我得到的电压要低得多(最大~200mV)。 电压输出电源V+为5V (引脚8)。 VIN-(引脚1)连接在并联电阻器和负载之间,VIN+(引脚2)连接到24V。 引脚4连接至GND,引脚6为输出电压。 我使用了文件: www.ti.com/.../ina169-q1.pdf

 

什么问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pawel,

    我看到你附加了一个TINA模型。 这是否仅供设置和参考? 您是否在仿真或实际测试中遇到这些问题?

    如果是真实电路,您是使用自己的PCB还是EVM进行测量? 您能否探查设备的输入引脚以及设备的输出引脚,并告诉我您在每一侧看到的内容? 您如何接收200mV输出? 您是通过示波器/数字万用表进行测量还是 通过终端显示(将其馈入另一个设备)?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。 其中一个Via was GND不导电。

    非常感谢!