This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:INA826:有关与传感器连接的指导

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/576762/ina826-ina826-guidance-regarding-interfacing-to-sensor

部件号:INA826

您好,

我目前正在产品中使用INA826 AMP。  我现在需要升级设计,非常感谢对我的升级工作的任何投入。  目前,我的产品中有一个模拟通道,它与差分传感器连接,这是它们连接的第一个安培。  下面是我所希望的大致方向:

目前,INA826的输入是以容量耦合的方式耦合的。  我现在需要能够从DC读取传感器信号。  AMP以3.3V AS Vcc供电,并且它采用单电源配置。  我需要安培来输出稳定状态下的1.65V电压(调零),当传感器被激发时,它会产生类似于我绘制的输出波形的振荡。  总而言之,这并不是一个非常复杂的问题,但我想从比我更熟悉模拟设计的人那里获得一些意见。  因此,有几个问题:

1.使用DAC驱动Vref引脚是否正常,这使我能够克服in+和in-引脚之间的任何输入不匹配?  假设传感器的正负信号与10 20 % 不匹配

2.我使用的是TI的处理器,并希望与TI的部件保持一致,TI是否有适合此类型DAC的DAC,或者我是否应该只寻找具有正确分辨率和数字接口的通用器件?

3.在IN+和IN-信号上是否应该有任何类型的基本无源输入滤波器,还是最好只将它们引入放大器?  下一个状态将是多极低通滤波器,因此整体设计将在该信号到达ADC之前对其进行滤波。

4. 我假设R1和R2应该尽可能大(只要它们满足INA826数据表中关于输入的任何必要下拉功能的要求),这样它们就不会干扰任何连接的传感器桥接器?

(请注意,传感器电桥电阻器的电阻值为1k或更低,此电流的增益为1)

欢迎提供任何意见。  我只是想了解如何正确设计第一个初始接口。

谢谢!

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    5.是否需要过滤发援会的输出? 我是否应该担心DAC输出的噪声或抖动会影响信号完整性?