This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.1万:LMP9.1万和LMP9.1002万问题

Guru**** 2573885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/576452/lmp91000-lmp91000-and-lmp91002-questions

部件号:LMP9.1万
主题: LMP9.1002万中讨论的其他部件

大家好,

客户有关于 LMP9.1万和LMP9.1002万的一些问题。

问题1: LMP9.1万和LMP9.1002万之间有何区别?

问题2: LMP9.1万和LMP9.1002万是否支持 O3、NH3、H2、H2S,SO2,N2O,C2H2和C2H4的传感器?  

如果  LMP9.1万和LMP9.1002万可以支持这些传感器,如何配置参数? 您是否有参考原理图?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    是否有人看到我的问题? 客户正在等待我的回复。