This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114:什么限制了输入电压范围

Guru**** 2932110 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/576068/log114-what-limits-input-voltage-range

部件号:LOG114

我正在寻找一个电压输入对数放大器,用作宽动态范围电流感应放大器。 如果此器件的输入范围为100pA至10mA,那么有什么因素阻止我使用输入大小的电阻器来产生该电流范围(假设I1输入为0V)?

具体来说,我的电流通常会很低,但通过0.5米的感应电阻,峰值可达400安。 这将产生200mV的最坏情况,在20欧姆之间将产生10mA。 如果此放大器的工作电流低至100pA,那么在此配置中,我应该能够感应到低至4uA。 当我模拟这个IC时,我没有得到接近这个的结果。 数据表的第18页指出电压输入受限,但没有详细解释原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    主LOG114输入限制是10 mA的绝对最大电流限制。 绝对输入电压限制为(V−)−0.5V至(V+)+ 0.5V,但这不是线性操作范围,在该电压范围内,电流必须限制为最大10 mA。

    输入电流流经连接在输入互阻抗级A1或A2的输入和输出连接之间的记录晶体管。 记录晶体管设计为具有最小的结电容。 它具有有限的电流承载能力和功耗。 建议的最大输入电流为3.5 mA,但可用于高达10 mA的电流。 但是,从3.5 到10 mA的电流会导致晶体管功率消耗越来越高,从而降低日志一致性,增益和其他电气性能。 当输入电流超过1 mA时,许多典型特性图显示错误级别增加。

    数据表第18页介绍如何将LOG114与电压输入配合使用。 该部分介绍了使用电压输入的限制。 范围限制与电压高端和相应高端电流所需的高电阻有关,Vs在输入电压较低时使用相同的电阻器设置电流。 请记住,当通过分流电阻器的电流过低时,LOG114的输入电流将非常低。 在实际设置中,通常难以防止感应噪音损坏预期输入电流。  

    应用LOG114时常见的一个错误是封装底面暴露的热模垫未连接到V−。 对于双电源设置,PAD连接到V-,对于单电源设置,则为接地。 确保您已遵守该要求,否则LOG114的性能可能不符合预期。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我并不是真的遵循"高电压和相应的高端电流所需的高电阻,而是在输入电压较低时使用相同的电阻器设置电流。"

    正如我所提到的,我有200mV @ 400A,它通过20欧姆输入电阻器将产生10mA。 在此配置中,我应该具有20nV @ 4uA,它通过20Ohm输入电阻器将产生100pA。 为什么不能这样做呢?

    我们可以将其脱机吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Smitty,

    我正在尝试更好地理解数据表第18页上"电压输入"部分的第一段中提供的LOG114信息。 提供了一个示例,其中输入电压为10 V,输入电流电平为10 nA,需要1千兆欧的串联电阻。 如果电压降低十年至1 V,则该电阻值的电流降至1 nA,并使用100 mV电源进一步降至100 pA。 100 pA是LOG114的最小推荐输入电流。 因此,"动态输入范围限于大约三十年的输入电压"的提法对该示例是有效的。

    当然,这是与您提议的不同的一组条件。 通过500 uOhm产生的200毫伏电压导致10 mA流过20 Ohm系列输入电阻器和LOG114反馈路径中的记录晶体管。 这将是高端条件。 我已经指出了超出3.5 mA建议最大值的问题。


    在低端,当4 uA流经500 uOhm电阻器时,电阻器上的降速电压将为2 NV。 然后,通过20欧姆电阻器的理想电流为100 pA。 我非常怀疑通过500 uOhm电阻器的2 NV会有多无噪音。 LOG114的互阻抗增益在低电流电平下极高,而日志晶体管相当于极高的反馈电阻。 外部和内部噪音成为测量结果的重要因素。 当我们在实验室条件下设置LOG114并使用100 PA电平电流运行时,很难防止线路和其他噪音损坏测量值。 该电路通常封装在金属外壳中,由内部电源供电,我们使用同轴电缆连接来接收和接收金属盒中的信号。 即使这样,噪音也很难达到可接受的水平。


    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意衡量真正低值的挑战,在实践中,我们不可能在意衡量这个低值。 但是,我仍然希望使用日志放大器进行测量,并且愿意使用112dB的带宽(400A至1mA)。 对于3.5mA以上的问题,我们不需要确保100A以上电流的线性,也不会经常发生这种情况。