This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:您可以获得输出的负极轨的距离

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/574430/opa454-how-close-to-negative-rail-can-you-get-your-output

部件号:OPA454

您好E2E,我计划使用OPA454模拟0到+40VDC,我将使运算放大器的增益为4,并输入0-+10VDC。  我想与您一起验证V -应该有多低,因为数据表中并没有详细介绍V -。  为了简化我的工作,我只想将V -接地,但我也担心这样做不会让我在运算放大器的输出处有0伏电压。  在第6页上,它说明输出电压可以从V-摆动到+1或+2V。  如果V连接到GND,在Vin = 0V时,输出电压是否约为1V?  

谢谢!

拉塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Russell:

    是的,您只能在低负载下获得1V电压范围内。 如果您使用40V单电源,则保证的最小输出电压将为1V (轻负载)。 您的"典型"挥杆可以更近,但这并不能保证您将获得的所有设备都能实现。 图10显示,1mA输出可向-50V的V方向摆动,比1V要近得多,这是典型的性能图解,不能保证。

    是否可能在OPA454 V针脚上使用负偏置电压?

    有一些可执行此操作的切换上限源(前提是当前需求不会过高)。 以下是其中一些产品的列表:  

    此致,

    Hooman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Hooman!

    另一个问题:

    我的客户担心不使用对称电源。  电源是否需要对称以确保正确的输出电压?  我想不会,我从未遇到过这个问题,但我想再次与你们核实。  它们将使用-12和45V电源,增益为4。  和0-10V信号。

    谢谢!

    拉塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Russell:
    电源电压不需要对称。

    此致,
    Hooman