This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:PSpicesimulation问题

Guru**** 2554050 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/576412/opa549-pspicesimulation-problem

部件号:OPA549

我在使用OPA549模型时遇到了问题。

这是测试电路I amusing。  反相引脚通过100千欧电阻连接至1Vdc电源。输出应为-1V。

它ix -141..1.14629393亿mV至-141.46.2593万mV。  984.8pV pk-pk三角形纹波

期限为38.288uS。

型号或我的测试电路是否有问题?

此电路用于较大的系统中,此示意图表示

除1V电源输入和10K负载外,如何在系统中使用它。

反相端子输入电阻为100千欧。  反馈电阻为100千欧,由0.1uF电容器提供

Ref接地。

Ilim通过由0.01uF电容器设置的17.4 kOhm电阻器连接到接地。

E/S通过1千欧和10千欧的电阻器接地。  1千欧  和10千欧电阻器的接头处连接有一个电压控制开关

1千欧连接到E/S针脚,10千欧接地。

同相引脚接地。

VCC和Vee分别连接到+10V和-10V

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Clyde,

    我尝试根据您提供的描述重建您的OPA549电路。 如果您连接了OPA549 型号 的E/S引脚,如下图所示,则运算放大器 将被置于关闭模式。 OPA549输出中出现的任何内容 都与输入 ,反馈和负载电阻器形成的电阻分压器以及 模型显示的任何关闭模式电流有关。 但是,如果E/S引脚出现偏差(如下面右侧所示),并且相对于  VREF设置了正电源电平,则运算放大器将处于启用模式。 运算放大器随后会工作,预期的-1 V将出现在输出端。

    请注意,100 k反馈电阻上的100 nF电容器以极低的频率将放大器滚动。 3 dB带宽约为16 Hz。 如果这是你需要的,好的。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

    e2e.ti.com/.../OPA549_5F00_model_5F00_test_5F00_01.TSC