This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:用于AMC1200/AMC1301的1301的非隔离电源

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/576553/amc1200-non-isolated-power-supply-for-amc1200-amc1301

部件号:AMC1200
主题中讨论的其他部件:AMC1301UCC2.7714万

您好,

高侧门驱动器是非隔离的,如UCC2.7714万。 我是否可以使用HB和HS (Cboot)之间的电源为AMC1301/1200的1200的VDD1/GND1供电? 我会增加一个线性调节,以便更好地调节和降低噪音。

我正在考虑是否可以为非隔离请求的应用移除隔离电源。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Di,

    我看不出有什么原因导致您无法在CBoot上使用LDO为AMC1200或AMC1301供电。 我也会询问UCC2.7714万团队的意见。