This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6619:根据输入电压范围的Voffset和Ibias

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/576401/lmh6619-voffset-and-ibias-according-to-input-voltage-range

部件号:LMH6619

关于LMH6619-

根据数据表,Ibais和Voffset在低和高输入电压范围中有所不同,它没有写入该变化的输入电压值。

低偏置电压(-2.4uA/+1.9uA)和电压偏移(0.75mV/1.3mV)的输入电压限制是多少?

偏置和偏置电压如何根据温度范围变化?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirli,

    数据表中的"条件"列给出了不同Ibias和Voffset值的输入电压值(或VCM)和输入电压限值;例如,对于+5V电源,如下所示。

    数据表中的图31至39给出了各个温度范围内的Voffset和Ibias变量。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    我还没有欠照明, 但PNP电路激活时的最高输入电压是多少?非电路激活时的最低输入电压是多少?

    如果我想补偿 所有输入范围中的偏差/偏移错误-从数据集看,似乎有2个不同的范围,每个范围都有不同的IBIAS-Voffset。 对于补偿需求,我需要知道每个错误激活的输入电压是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shirli您好!
    NPN和PNP之间的转换将是渐进的。 在理想的世界中,我们看不到它。这种设计的放大器被称为零交叉。

    请参见数据表的图33。 您会注意到偏移电压呈线性最高3.4V。低于3.4V是PNP活动区域。 然后在3.4V至4V之间有一个过渡区域。 Vos再次呈线性显示,高于4V共模。 >4Vcm是NPN有效区域。 如果你看一下第5页的CMRR规格,上面提到的范围也是定义的。