This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:LMP7721作为电压随动件

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7721, OPA376, OPA316, OPA320, OPA365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/574839/lmp7721-lmp7721-as-voltage-follower

部件号:LMP7721
主题中讨论的其他部件: OPA376OPA316OPA320OPA365

您好,

我正在三个电极电位器(自制)中使用LMP7721作为电压随动件。

我已经测试过相同的电压,但却得到了负电压输出。

我已附上了相同的电路图。

如何测试LMP7721,是否正常?

哪个运算放大器最适合用于电位器应用????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav,

    LMP7721有一个非标准引脚输出,但您的电路应按照原理图显示的方式工作。  您看到的输出电压是多少?  我怀疑您可能无意中调换了输入或电源针脚-请仔细检查您的连接。  请注意,在+/-2.5V电源上,线性输入共模电压范围只能扩展到1.5V (但您显示的1V的VCM应该是正常的。)  作为替代方案,您还可以考虑使用OPA316,OPA320,OPA376或OPA365 -但是,所有这些都采用标准引脚输出(不同于LMP7721)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Marek LIS。
    我想在电位器的应用中使用CA3140运算放大器。
    应用程序是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CA3140不是TI的一部分,因此我无法对其性能进行评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾将此放大器用作类似应用的推杆,这是一个很好的设备,工作方式如图所示。 但我记得VCM规范需要小心处理