This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564:TSENSE引脚

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP411, OPA564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/576183/opa564-tsense-pin

部件号:OPA564
主题中讨论的其他部件:TMP411

你(们)好

此器件具有TSENSE引脚,可与数据表中提到的TMP411一起使用。

如果不使用,我们是否可以保持此销打开?

此致,

山本浩二  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hamamoto-san

    如果应用程序不需要OPA564散热引脚TFLAG和TSENSE的功能,则可以保持打开状态。 OPA564数据表中显示的大多数应用电路 都不使用它们。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Thomas-San,

    谢谢你。

    此致,

    山本浩二