This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4502:用于THS4502的差分接收器

Guru**** 2513245 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4502, LMH6551, LMH6552, THS3215, VCA824, THS3217, VCA821, OPA820, LMH6609, OPA690, OPA847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/575089/ths4502-differential-receiver-for-ths4502

部件号:THS4502
主题中讨论的其他部件: LMH6551LMH6552THS3215VCA824THS3217VCA821OPA820LMH6609OPA690OPA847

您好,我将THS4502用作差动线路驱动器。 是否有人推荐支持THS4502高速数据速率的差分线路接收器? 我使用的是+5V/-5V电压轨。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀,我应该说“差分线路接收器”。 我的打字错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joe,

    您可以使用LMH6551或LMH6552的差分线路接收器应用程序。 它们都支持+5V/-5V电压轨,并且应该能够支持THS4502数据速率。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rohit,

    您好,感谢您的推荐。 我需要将差动输入转换为单端,并且是一个电压反馈放大器。 您能否推荐支持+5V/-5V电压轨并支持THS4502数据速率或接近这些速率的设备? 一

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,

    我不认为我们在电压反馈放大器配置中有一个用于固定增益差动输入和单端输出的专用部件。

    您可以使用THS3215或THS3217将差动输入转换为单端输出,但它是电流反馈放大器。 VCA821或VCA824也可用于差分输入到单端输出,是一个电压反馈放大器,但它是一个可变增益部分。 可以将增益控制引脚与固定电压绑定,并在  您的应用中使用。  

    另一个选项是使用电压反馈放大器在THS4502的输出端构建差分放大器。  您可以使用的部件是OPA690,OPA847,OPA820或LMH6609。

    上述所有部件都应支持带有 +/-5V电源轨的THS4502数据速率。

    此致,

    Rohit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Rohit! 感谢您抽出时间帮助我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit,

    大家好,我一直在看VCA824可变增益放大器,在第22页上找到了差分放大器配置示例。 我有两个问题,希望您能帮我找到答案。 首先,如何选择rg? 第二,如何选择RS? 这些电阻器是否有公式?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀,我忘了说我正在寻找1分的得益。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,

    RG的设置取决于流经此电阻的最大电流IRG ,应小于+/- 2.6 mA或5.2毫安。 为此,我建议您参阅第19页上的第8.4 1节。  

    如果增益为1,我建议将RF和RG设置为453欧姆,并将增益控制引脚VG设置为0伏。 在此配置中,最大增益Avmax设置为2V/V,主要由以下公式控制:Avmax = 2x (RF/rg)。

    选择Rs的主要要求是由Rs形成的电极和寄生输入电容不会限制带宽。 这由公式提供:1/(2*PI*Rs*Cpar)。  

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢!!