This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5400:将LMH5401用作ADS5400的DC对数接口时,ADC输出超出范围

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5400, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/576159/ads5400-when-use-lmh5401-as-dc-couple-interface-to-ads5400-the-adc-output-is-over-range

部件号:ADS5400
在“线程: LMH5401”中讨论的其他部件

大家好:

 

我的硬件如下所示:

1) ADS5400是内部参考;

2) LMH5401由单电源供电:Vs+为5V,Vs-为GND;

3) LMH5401的输出后面是低通滤波器,如ADS5400的数据表中的图37所示;

4)没有输入,ADS5400的输出全部为12'H800;

5)现在,当我通过 信号发生器输入sin信号时,ADS5400的输出如下所示:

 模拟结果如下:

为什么?  

=============================================================================================================

现在,我添加一个大小调整器,如下所示:

如果输入信号功率低于-10dBm,ADS5400的输出正常, 但如果没有输入信号,ADS5400的输出就太大。(带符号的十进制数接近980)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Song:

    您是否使用添加的电阻器模拟了电路?  

    您的ADC混响电压为2.5V。  您的信号参考电压为0V。  这会产生直流偏移电压。

    这些偏置电压将呈现给ADC并进行数字化处理。  添加电阻器R264可更改放大器输入端的直流偏移电压。

    如果您在模拟过程中绘制两个输出,您将更清楚地看到这些偏移。  您正在查看Vout _p,因此只需添加Vout _n即可查看这些偏移。

    此致,

    Loren