This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:XTR116加电问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/572798/xtr116-xtr116-power-up-issue

部件号:XTR116

上面的示意图显示了我们希望的设计的相关部分。 对设计的一些评论:

1.它是一种环路供电设备,带有驱动DAC的PIC 18F ucontroller。 来自Vreg输出的总电流消耗约为1.5 mA。

2. XTR116的Vref如上所示进行连接,而不会出现其它情况。 线路上电容的补偿如上所示,除了杂散电容之外,线路上没有额外的电容。 主板布局在DAC和XTR116周围和之间的区域非常紧凑。

3. Vreg线路驱动原理图上所示的4.7uF电容和另一个1.5uF分布式去耦电容器。 此外,PIC有一个内部调节器,在这种设计中处于活动状态,需要一个连接到PIC的外部10uF盖。

4. 4-20 mA输入上的"T"滤波器是TDK的现成EMI滤波器,部件号ACH32C-333-T

我们的问题如下:

1.在为4-20 mA回路供电时(实验室电源设置为18 VDC,安培表串联,但无其它),Vreg输出将转至大约1.5 VDC并保持在该处。 Vreg和Vref输出似乎都处于电流限制中,4-20 mA回路电流达到28至29 mA。 这很容易重复,即使PIC的复位保持激活(PIC复位)也会发生。

2.如果电源快速循环(从开到关再到开),Vreg和Vref输出将达到其正确的级别,并且所有功能都按预期工作。

3.如果关闭电源几秒钟,问题会再次出现。

我们的想法是增加R3的价值,但在初始设计阶段没有找到有关此问题的具体指导。 我们处于调试阶段的早期阶段,但希望我们能够提供任何信息。

提前感谢!

Joaquin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joaquin您好!

    在出现问题的情况下,您能否使用示波器证明XTR设备的B针脚? 如果将C17电容器增加到0.1uF或1uF,问题是否会消失?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Collin,

    感谢您的回复。 关于输入上限的好建议。 很遗憾,我正在出差,直到下周六(2018年2月)才会返回我的办公室。 如果我有时间对此做更多的工作,我将会再次与您取得成功,可能是在下周末的某个时候。

    再次感谢,

    Joaquin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Collin,

    我今天有机会做了一些工作。 将C17 提高至1uF似乎不能消除此问题。 我按照您的建议用示波器探测针6。 下面的第一幅图像显示正常通电时的迹线(从回路中吸取4 mA电流),而第二幅图像显示在失败通电时的迹线(从回路中吸取~27 mA电流,Vreg和Vref都进入电流限制)。

    再次感谢您的帮助。

    Joaquin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供更多信息,我们将对此进行调查。 我们还有几个问题可以帮助我们调试问题。 首先,您的意思是否是顶部图像显示系统存在问题,而底部图像显示正常操作?

    - C17电容器是否物理上靠近与XTR设备相同PCB上的d?

    -如果卸下C14和C15电容器,是否会出现此问题? 如果VREG和VREF线路上有电容,但您的原理图中未显示,请仅出于调试目的而卸下这些电容器,并告知我们结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Collin,

    感谢您的回复。 以下是您请求的其他信息:

    1.在我的帖子中正确识别了这些照片:顶部的照片显示了当设备正常通电时发生的情况,而底部的照片显示了设备进入我们所说的电流限制模式时发生的情况。 为了澄清,当装置进入"限流模式"(未能正确通电)时,波形类似于RC网络波形。

    2. C17盖距XTR116约1英寸。 虽然我们在进行布局时对此有些担忧,但我们认为其他区域更敏感,并优先考虑高于C17 CAP的区域。 当我们查看布局时,我们认为,虽然不理想,但盖帽的位置还可以。 不管怎样,当您提出增加C17值的建议时,我们首先想到的是C17的位置。 当我们尝试不同的值时,我们通过直接在XTR116引脚上安装盖子来实现这一目的。 如前所述,这似乎对行动没有任何影响。 为了参考,我在受影响的区域中提供了板布局的快照(见下文),显示了C17,U#(XTR116)和互连。 但是,我们再次感到,鉴于我们已经做了些什么,我们已经排除了这一可能的问题。

    3.关于Vreg上的电容,我将澄清我在最初的帖子中提到的内容:PIC ucontroller有一个内部调节器,我们在这种设计中启用了该调节器(为了避免外部调节器,因为PIC的内核无法处理5V电压)。 该稳压器需要外部电容器以确保稳定性,Microchip建议使用10 UF电容,这正是我们正在使用的。 该帽不是直接悬挂在Vreg线路上,而是悬挂在PIC的调节器电路的下游位置。 我们有4.7uF C15,以及许多直接悬挂在Vreg线路上的分离器(实际上是10 Ohm R3的下游)。 去耦合器总数约为1uF。 Vreg线路上没有其它电容,只有带式电容。 现在,回答您的问题:如果我们只删除C15 (4.7uF上限),问题仍然存在。 如果我们只去除PIC的10uF稳定盖,问题发生的频率就会降低,但仍然会发生。 如果我们同时取下4.7uF C15和PIC的10uF盖,问题似乎就会消失。 这与我们最初的理论一致,即XTR的Vreg输出无法处理通电浪涌电流,并进入某种电流限制。 这一理论似乎得到了以下事实的支持:如果快速重启电源,则装置通常会正常启动。  

    希望这有所帮助。 期待您的反馈,我们感谢您的帮助。

    Joaquin