This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3202:零件替代方案?

Guru**** 2386890 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3202, THS3201, THS3091, THS3061, LMH6702
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/575974/ths3202-part-alternatives

部件号:THS3202
主题中讨论的其他部件: THS3201THS3091THS3061LMH6702

大家好,TI已经注意到,不建议将THS3201和双型号THS3202用于新设计。

您是否计划发布规格相当或更好的运算放大器?

因为这些部件非常适合在50欧姆负载下以适当的上升和下降时间生成4Vpp信号。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Raymond,对于4Vpp信号,您所看到的是大信号,在这种情况下,转换速率和大信号带宽至关重要。 THS3091是一款alternative...it,其转换率高于THS3201。

    -Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    缺点是THS3091的增益带宽较低。 THS3201的GBW为1.8GHz,而THS3091的GBW为235MHz。
    所以这对我来说不是一个可行的选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雷蒙德
    这是您在寻找大信号脉冲的最后一封电子邮件发出的声音。 在这种情况下,我假设您主要关注信号的上升和下降时间-正确吗? 您对上升/下降时间的要求是什么? 查看LMH6702和THS3061。 它们的上升/下降时间非常具有竞争力。

    此外,您当前对大量设备的需求...如果您将在实验室中手动测试几台设备进行评估,那么您仍然可以使用THS3201/02。 THS3201仅在大批量生产方面就面临着一些制造难题。

    -Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于50ohm负载下的4Vpp脉冲(100ohm中为8Vpp),THS3201/THS3202当前3202当前可以实现的上升和下降时间大约为1到1.2ns,从而转换速率为8V/ns。 关于带宽,如果我根据经验法则认为BW (GHz)= 0.35 / RT (ns)将导致带宽至少为350MHz,并且要用作放大器,我需要至少4个增益。 如果速度再快一点就更好了,但市场上似乎没有比THS3201/THS3202更3202更好的了。

    因此,我希望TI即将发布一个现代继任者。

    幸运的是,我不需要巨额资金,尽管我在宣布不推荐新设计后开始了一个积木。 我想我不是唯一一个,因为与几个月前相比,30 % 的价格上涨了。

    我想知道,即使它给制造带来了挑战,TI是否会继续生产这些芯片(以低产量,高价格生产?) 如果没有新的(更好的)芯片? 或者,这条线是否已关闭,而当前的股票是最后的股票?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雷蒙德
    TI将继续生产这些芯片,并且不会淘汰THS3201/02。 我们正在调查后续设备,但关于细节,我不能在公开论坛上或在没有签署保密协议的情况下对此发表评论。

    -Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,这是一个很好的答案。
    然后,我将继续在我的设计(非批量生产)中使用THS3201/THS3202。3202。
    至少知道目前正在进行研发以设计后续芯片是很好的。 我想它最终会出现在"新产品"列表中。

    谢谢!