This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA225:步骤响应

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA225EVM, INA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/576029/ina225-step-response

部件号:INA225

您好,我的当前控制系统使用具有100V/V增益的INA225AIDGKT,由于接近25us的步进响应延迟而出现故障,如附件图片所示。 品红色探针直接位于引脚1和8上,蓝色探针位于引脚4上,未连接到外部电路或负载。 预期信号与数据表中的图24相同。 可能会发生什么情况?

Ricardo Urio

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ricardo:  

    这确实令人尴尬。 您能否为我提供有关您的测试的更多细节? 因此,当设备与任何外部电路隔离(即仅设备,电源和示波器)时,您会看到这一点吗? 这是您正在测试的EVM,还是您自己的PCB?  

    我将设置一个INA225EVM,并在我的端执行相同的测试,以查看我提出的内容,并很快与您进行跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为您的测试提供更多细节?

    A:电流施加在电阻器上。

    因此,当设备与任何外部电路隔离(即仅设备,电源和示波器)时,您会看到这一点吗?

    答:不完全是,只有输出是隔离的

    这是您正在测试的EVM,还是您自己的PCB?

    答:我正在使用我的PCB。  图中显示了探头连接和部分布局。

    Ricardo Urio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一张图片显示Vs,电阻降,INA225输出和MOSFET触发器。 所有探头均参考INA225接地,直接在引脚02上。 由于高噪声,电阻器下降信号被滤波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ricardo:

    查看您的设置并检查实验室中的部件后,以下是我为您找到的内容:

     您遇到的问题似乎是零件的输出在地面上饱和。 您尝试复制的数据表中的数字是使用12伏VCM捕获的,在本例中更重要的是,参考电压 VS/2。 当您的输出在地面上参考时,启动时的零件 需要25us才能从 地面恢复 到其线性动态范围。 如果您有第二个电源,最好是自己查看此情况,将其堆叠,提供一个具有静态 次电压的电源(我使用了1mV),然后打开和关闭20mV以 触发示波器并查看 响应时间的改善。 我发现在2mV的标记处,响应 时间 几乎是 数据表的响应时间。  

    最终,我不知道您的控制系统的具体情况,但只要系统不会开环(Vout = 0V),一旦您超过瞬时启动,您就不应该有问题。 如果您担心这一点,应用于Vref的小电压应能使输出在离地时保持足够长的寿命,以便您在接近数据表规格的情况下工作。

    希望这有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Carolus,你说的对! 通过较小的正Vref,我得到了预期的响应。 产生的偏移不是问题,我可以在微控制器程序中解决。 也许有一些数据表信息显示了INA225特性? 无论如何,谢谢您,祝贺您快速而自信的回答。